隐私政策 (CN)

隐私政策

个人数据的存储与处理

用户每次访问我们网站上的页面或每次访问文件时,与这些操作有关的访问数据都会经过匿名化处理后存储在我们或服务提供商的服务器日志文件中。这一步能立即自动删除数据中可关联到特定人员的信息。

每份数据记录基本包含:

  • 文件请求产生的页面
  • 文件名
  • 请求日期和时间
  • 请求发生的计算机IP地址
  • 传输数据量
  • 访问状态(文件已传输、未找到数据等)
  • 所使用的网页浏览器种类描述

上述数据均以匿名的方式存储和分析,仅用于统计用途。

本公司网站只是提供输入个人或业务数据(电子邮箱地址、姓名、地址)的机会,此类数据均由用户出于自愿原则进行发布,且只用于特定用途。我们将依据强制规定对此类数据进行严格处理。强制信息将自然进行标记。对您的个人信息进行存储仅用于您的业务用途。

您的个人信息将进行处理和存储,且将仅用于满足公司自有的业务目的(GDPR第6(1)(f)条)。您的数据会议保密行事进行处理,且未经授权,您的数据不会透露给任何第三方。

在提前获得您同意的情况下,您个人仅可了解此类数据的使用(查看下文)。

如果您为了使用电子快讯或myHARTING而注册本网站,浩亭只会将您输入的数据用于上述服务目的,或者用来告知您与服务或注册相关的情况。浩亭为了管理的目的,会将这些数据传输给ClickDimensions (具体地址为:LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328),该服务提供商会通过微软爱尔兰运营(Microsoft Ireland Operations)公司(具体地址为:Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland)提供的微软Azure 服务进行数据存储,例如MS Dynamics或Power BI。您的数据不会存储在位于欧盟以外的服务器上。

应要求,您可随时获取附带您个人数据的性质和范围的详细内容。此外,您有权依据法律规定纠正、限制或删除您的个人数据。

负责方联系方式

作为使用网店的一部分,负责处理本网站上所收集数据的公司为:

浩亭(珠海)贸易有限公司

电话: +86 21 3418 9758;电子邮箱:cn(at)HARTING.com

浩亭的联系人为:

陈伟豪 先生, 浩亭(珠海)贸易有限公司

中国上海市徐汇区虹桥路1号港汇广场I期3501室

电话:+86 21 3418 9758;电子邮箱:Simon.Chan@HARTING.com

跟踪机制

跟踪机制允许网站运营商进行监控,并在必要时控制基于其影响对采用的网络营销措施进行控制。术语“网络控制”、“网络分析”或“流量分析”经常作为术语“跟踪”的同义语使用。跟踪包括对成功率进行监控,对网站以及采用的网络营销措施的效率进行控制和分析。

通常来说,用于跟踪的机制将对网站访客的来源、访客在平台上的行为和活动的性质以及访客离开网站后发生的事情进行检查。基本上,有两种不同的方法可用来跟踪。

浩亭使用跟踪机制对访问进行统计或分析。如果您是我们的注册用户并且已登录,则浩亭还将使用跟踪机制来构建配置文件。

访问统计与分析

访问统计与分析(也称为点击流分析、数据流量分析、流量分析、网络分析、网络控制等)指数据收集及其对网站访客行为的评估。其中的一种分析机制通常会检查访问者的来源,访客访问网站的哪些区域,以及查看各个页面的频率及持续时间,以及查看的类别。此类分析主要用于优化网站并更好地实现某些目标(例如,增加网页浏览量,提升提高访客频率,增加新闻稿的注册等)。在永久性地统计网页有效性的评估程序与识别网站弱点的方法以及改进方法中,可以找到根本性的区别。

Cookies

Cookies文件是一些存放在访问者硬盘中的小文本文件,其作用是加载个人设置信息,优化访问者的网站体验。举例来说,浩亭使用Cookies文件来检测访客的偏好并以此为基础对网站的设计进行优化。

使用cookies可便于导航,并在网站上为用户提供高度友好的体验。Cookies还有助于识别我们网站中特别受欢迎的区域。Cookies可使信息保留一段时间并使用户的电脑可以被识别。我们使用永久性cookies来改善用户界面并使我们的服务显示实现个性化。我们也使用阶段性cookies,在您关闭浏览器时会自动删除此类cookies。您可调整浏览器的设置,以便通知您是否在您的设备上设置cookies。这样一来,cookies的使用对您而言是透明的。

在我们的网站上,我们使用以下五类cookies文件:

  • 必需cookies
  • 性能cookies
  • 功能性cookies
  • 个性化cookies
  • 匹配cookies.

必需cookies:此类cookies对确保您在网站上导航以及使用网站上的特定功能而言是必需的。举例来说,当产品被您放入购物车中时,使用此类cookies可确保即使您离开网站,在您返回后您仍然可在您的购物车中看到此类产品。

性能Cookies:此类Cookie记录了与访客如何使用网站相关的信息,例如访客最常浏览哪些页面以及他们是否收到网站发出的错误消息。此类Cookies不会收集任何用户可以被识别出的数据。借助此类Cookies收集的所有信息均是匿名的信息,且仅专门用于改进网站的功能和服务。因此,我们使用性能Cookies来收集与我们网站的使用方式相关的统计数据,并以此评估我们广告宣传的有效性。

功能性cookies:此类cookies用于提供您请求的服务,例如,如果您想看视频。功能性cookies还可用于记住您在网站上进行的设置(例如位置)。此类cookies无法跟踪您在其他网站上的浏览情况,也无法跟踪您在互联网上除我们网站以外浏览了哪些网站。如果缺乏此类cookies,我们就无法为您提供您所要求的某些服务。

个性化cookies:如果您返回我们的网站,定制了内容并保存您的设置,则我们可使用个性化cookies来识别您。

匹配cookies:此类Cookies被用于以更具针对性的方式将广告与您及您的兴趣进行匹配。此类Cookies还可限制您看到广告的频率,衡量广告宣传的效果,以及了解人们观看广告后的行为。经同意,匹配Cookies通常由广告网络投放在网站运营商的网页上。此类cookies可检测用户是否访问了网站并将相关信息传输给其他人,例如广告客户。此类cookies通常链接到此类公司提供的网站。因此,我们使用匹配Cookies来建立与社交网络的链接。然后,此类网络可使用您访问的信息以便为您定制其他网站上的广告,并在您访问时提供我们使用的广告网络。这意味着您的浏览习惯可在以后被用于向您展示您可能感兴趣的广告。

定向cookies被明确用于根据用户的浏览行为向用户展示定制化的广告。因此,您可能会在其他网站看到浩亭产品和服务的广告。在线营销中,这也被认为是“再营销”。

防止存储cookies:通常来说,您可在浏览器设置中选择“不接受cookies”来阻止cookies存储在您的硬盘上。或者,您也可以将浏览器设置为在存储cookies之前询问您是否同意这样做。此外,您可随时删除已保存的Cookies。请参阅您浏览器的帮助页面,以了解如何操作。

请注意:如果您通过您使用的网络浏览器中的默认设置完全拒绝使用cookies,则您可能无法在我们的网站上使用某些功能或仅可在有限的程度上使用此类功能。

如果您通过默认设置自动删除cookies,则已保存的选择退出cookies可能需重新激活。

您可在我们的cookies指南中找到更多有关cookies的信息。

新闻稿

作为电子邮件新闻稿注册的一部分,浩亭需要您告知接收新闻稿的电子邮箱地址。任何其他信息的提供均是自愿的,将根据您的个人喜好为您定制新闻稿,并为您解释与您的电子邮箱地址有关的查询。

如要收到新闻稿,您需要提供有效的电子邮箱地址、国家及语言。您注册新闻稿的IP地址以及订购新闻稿的日期和时间也同时被储存下来。如果注册新闻稿的电子邮箱地址不属于用户本人,则浩亭需要此类数据以作为滥用电子邮箱地址的证据。为提供更高安全性以避免第三方通过电子邮箱地址在浩亭订阅清单中错误注册,浩亭采用了“双重选择加入”程序。在该程序中,在注册后您将在特定的电子邮箱中收到确认电子邮件。如果您通过点击本电子邮件中包含的链接以确认您的注册,则您将收到您期望的电子邮件新闻稿。作为该程序的一部分,订购新闻稿的订单、发出确认电子邮件以及收到注册确认,均将被记录在日志中。

请您注意以下事实:在发出新闻稿后我们将评估您的用户习惯。因此,我们将使用ClickDimensions的跟踪功能。发出的电子邮件包含网络信标或跟踪像素,其为存储在我们网站上的单像素图像文件。针对此类评估,我们将收集到的数据和网络信标与您的电子邮箱地址和个人ID进行绑定。您收到的新闻稿中的链接也包含该ID。我们利用由此获得的数据创建用户配置信息,以便根据您的个人兴趣为您定制新闻稿。在这一过程中,当您阅读我们的新闻稿时,我们记录您点击了哪些链接,并由此推断出您的个人兴趣。我们将此类数据与您在我们网站上的行为进行结合分析。

如果您将停用电子邮件程序中的图像显示作为标准设置,则将无法通过网络信标或跟踪像素来执行跟踪。在这种情况下,将无法完整显示新闻稿,且您可能无法使用新闻稿的所有功能。如果您手动设置显示图像,则上述跟踪将继续执行。

将来,您可随时选择撤销同意保存您的数据或电子邮箱地址,以及将其用于发送新闻稿,并在今后生效。在每个新闻稿中,浩亭均为您提供了上述撤销的链接。您也可以书面形式将您希望撤销此类同意的愿望告知法律公告中所列的联系方式。

myHARTING

如果您要使用myHARTING服务,必须通过提供您的电子邮件地址(用户名)、自定义的密码、公司名、公司地址、国家/地区、语言、姓氏以及称呼以完成注册。此外要求提供的任何其他详细信息并非强制性的,但您可以将其作为附加信息提供。

如果您使用myHARTING,我们将存储为你提供服务所需要的数据直到您停止访问权限。只要您使用我的浩亭,我们也会存储您自愿提供的详细信息。您可以在受保护的客户区域中查看您的所有详细信息,并且如果您需要,可以通过浩亭更改或删除这些详细信息。法律依据是《通用数据保护条例》第六条第一款第a项。

为防止第三方在未经授权的情况下访问您的个人数据,该链接通过TLS技术进行加密。

基于使用的和/或个性化优惠信息

我们希望能尽可能为我们的用户提供有用和有趣的优惠信息。为此,我们将尽可能发送符合用户个人兴趣(个性化和/或基于使用的优惠信息)的优惠信息以及产品推荐。我们通过使用cookies和其他技术以记录此类数据。

基于使用的在线广告:我们的网站或带来用户的链接网站将收集、处理访客的使用习惯。当产生的广告与某些感兴趣的领域匹配时,后者将从中受益;总的来说,很少出现随机分散的广告。Cookie将存储在用户的个人电脑上,以记录他们的用户习惯。

我们通过使用以下工具对提供基于使用的网络广告所需的数据进行记录:

  • 谷歌分析(Google Analytics)
  • 谷歌广告关键词(Google Analytics)
  • 谷歌跟踪代码管理器(Google Tag Manager)

供应商数据保护通知

https://policies.google.com/privacy?hl=de

选择退出选项

http://bit.ly/1Q6YkQI

您可在网站youronlinechoices.com上阅读有关cookies和个人供应商的更多信息。在上述网站上,您可选择退出源于单个工具或所有工具的基于使用的在线广告。

个性化优惠信息:我们还使用一些技术再次识别用户。个性化优惠信息将基于对特定访客购买习惯的分析及其对我们的电子媒体的使用。

具体的说,我们使用以下数据针对您和您的兴趣为您定制广告:

  • 您的顾客帐户中包含的数据,以及您在购买时与我们沟通的数据(主数据)
  • 与您之前或将来从浩亭购买产品相关的数据(交易数据),以及从中衍生的信息(例如,您喜欢购买或配置的产品)
  • 您访问我们的电子媒体(网站或应用程序)时自动生成的信息(包括跨设备信息),包括访问的日期和时间(使用数据)以及从此类访问中衍生的信息(例如,您经常查看的内容)
  • 您在我们的电子媒体中搜索或查看过的产品

针对指定信息的分析和评估使我们能够根据用户的兴趣为用户定制优惠信息和产品推荐。可通过信件发出个性化优惠信息,也可在用户访问我们的电子媒体(网站和应用程序)时发出此类优惠信息,或如果用户已明确同意则通过电子邮件或推送通知发送此类优惠信息。

我们使用以下工具对基于您使用兴趣的优惠信息进行优化:

Acquia Lift

我们在HARTING.com网站上使用Acquia Inc.(地址:53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA)提供的Acquia Lift。我们收集的所有数据均在欧盟内的服务器上进行存储和处理。

Acquia Lift提供记录用户的兴趣、喜好及习惯的个性化进程。

为此,Acquia Lift使用cookies来识别再次登录我们网站的用户。通过分析您先前访问我们网站的动向,我们可为您提供您特别感兴趣的内容。

Acquia Lift还通过地理定位方法确定您所在的区域。这样,我们能够为您提供包含区域兴趣的内容,例如:为您提供负责您所在地区的联系人其窗口小部件。我们不储存IP地址,IP地址将仅用于上述定位进程。

您可以通过更改您浏览器软件的相应设置拒绝存储cookies或停用Acquia Lift。但是,在这种情况下,您将无法再使用从我们网站上的Acquia Lift获得的附加值(功能和定制内容)。

使用谷歌分析统计和分析访问

为使我们的网站设计满足您的需求,我们借助谷歌分析,一种来自谷歌公司(“谷歌”)的网络分析服务,来创建匿名用户配置信息。谷歌使用Cookies以协助个人对网站的使用的分析。Cookie生成的、与本网站使用相关的信息通常会传输到位于美国的谷歌服务器并存储在此类服务器中。由于我们已激活本网站的IP匿名化,因此您的IP地址首先会被谷歌在欧盟成员国或欧洲经济区协议的其他协议方中截取。完整的IP地址仅将发送到位于美国的谷歌服务器,并在特殊情况下被截取。谷歌将代表浩亭使用此类信息以评估您对我们网站的使用情况,创建与网站活动相关的报告,并为我们提供与使网站和互联网使用相关的其他服务。您的浏览器传输的IP地址将作为谷歌分析的一部分,不与其他谷歌数据合并在一起。

防止访问统计和分析及创建配置文件

您可随时阻止谷歌分析对访问进行统计及用户配置信息(匿名信息或个性化信息)的创建。您可通过以下方法阻止:

  • 如上所述,您可通过在浏览器软件中进行适相应的设置来阻止用于创建配置文件的cookies的存储。
  • 此外,您可安装以下链接中的“选择退出cookie”:停用谷歌分析。但是,仅在浏览器已存储选择退出cookie,网页分析方可停止。
  • 根据您使用的浏览器,您也可选择安装防止跟踪的浏览器插件。您只需安装可在此处下载的浏览器插件即可。

数据安全

我们在此需指出的是:即便运用最先进的技术,也无法保证可以全面保护您通过互联网传输的个人信息。在一定条件下,第三方能够在无授权的情况下识破互联网的安全性并追踪电子邮件通信。请注意,通过电子邮件传输信息原则上不加密。

注销

您可随时通过书面形式或通过电子方式注销您已同意使用的数据。这也适用于您的个人数据依据GDPR第6(1)(f)条的规定进行处理的情况。

电子邮件注销地址: cn@HARTING.com

邮政注销地址:

陈伟豪 先生, 浩亭(珠海)贸易有限公司

中国上海市徐汇区虹桥路1号港汇广场I期3501室

如果您选择注销您的数据存储和处理许可,浩亭(珠海)贸易有限公司将无法再提供某些服务,如参加竞争。

如果您拒绝,我们将不再对您的个人数据进行处理。但如果我们可出具处理数据的强有力的理由、敏感理由说明此类处理重于您的利益、权利及自由,或此类处理可提起、执行合法要求或为合法要求辩护,则上句规定不适用。

本数据保护政策的有效期

我们保留不时更改或修正本数据保护政策的权利。本政策最后更改时间为2019年5月21日。